This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:通过 GPIO 实现电容式触控

Guru**** 697090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/708377/msp-exp432p401r-capacitive-touch-via-gpio

器件型号:MSP-EXP432P401R

您好!

我是 TI 的一名应用实习生、我正在设计利用 MSP-EXP432P401R Launchpad 的 BoosterPack。 我 在 BP 上制作了一个电容式触控按钮、该按钮在顶层暴露铜、充当电容器的底板(您的手指是顶板)。  我将此按钮连接到 LaunchPad 的 GPIO 引脚。

然而、为了通过使用频率感应来使这个电容式按钮发挥作用、我需要将其与晶体振荡器并联以形成一个电路。 这样、当您用手指触摸按钮时、它会更改振荡频率、MSP432可以检测频率变化作为输入。

我找不到在线文档介绍了如何通过 GPIO 将按钮连接到外部晶体振荡器。

您能给我指正确的方向吗?

谢谢。

Juliana Rolandelli