This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:MQTT + AWS + GSM 调制解调器+ MSP430F5419A

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/688536/msp430f5419a-mqtt-aws-gsm-modem-msp430f5419a

器件型号:MSP430F5419A
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

您好!

我会将数据发送到 Amazon AWS 服务器。 我使用 MSP430F5419A + SIM800 GSM 调制解调器。 遗憾的是、AWS 需要 TLS1.2协议、而 SIM800仅嵌入了 TLS1.0协议。

您是否有任何解决此问题的建议?

另一个包含允许 AWS 连接的堆栈的 GSM 调制解调器?

堆栈足够小、可以嵌入到 MSP430F5419A 中?

还有其他建议吗?

此致

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mich、

    我们通常不会在本论坛中经常使用 GSM 调制解调器、我认为 MSP430/TI 没有适合您当前需求的解决方案。 社区成员可能会为您提供建议。

    您可能会在43oh 上有更好的运气! 这种事情。 https://43oh.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SimpleLinkTmWi-FiRegisteredMQTT 库是什么? MQTT 堆栈是在微控制器内部还是嵌入在 WiFi 芯片组内部?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mich、

    我不知道 SimpleLinkTmWi-FiRegisteredMQTT 库。 我不确定它是否位于 WiFi 芯片或其他 Simplelink MCU 上。 粗略搜索显示的是为 CC3200 (一种 WiFi MCU)制作的库。 在这两种情况下、都很可能需要一个扩展端口来在 MSP430 MCU 上工作、同时需要一个配套的 WiFi 芯片。 我建议在 CC3200论坛上发帖、了解有关此库的更多信息。