请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 工具/软件:TI-RTOS
尊敬的专家:
如何在 ADCBuf TI 驱动程序中设置单个序列发生器通道的采样持续时间、但并非全部?
我想使用内部温度传感器。 根据 SLAU723、第 759页、"采样保持宽度应至少为16
ADC 时钟(TSHn = 0x4)。" 序列发生器允许对每个序列发生器通道条目进行不同的设置、但 TI 驱动程序仅支持全局设置(根据我的理解)。
两个 ADC 的所有通道都不能接受更长的采样时间、因为我们使用18个通道。
如果我只能将较长的采样时间限制在一个 ADC 或序列发生器、那将会有所帮助。 在调用 ADCBuf_open 函数之前更改 adcBufParams.customfield 是否是仅影响一个 ADC 的选项?