This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持 IPMB 的高温低功耗微控制器

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1182253/hi-temp-low-power-microcontroller-supporting-ipmb

主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969-SP

您是否会推荐支持 IPMB 和冗余 IPMB 的高温(-55C 至125C)低功耗微控制器/处理器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     IPMB? 比如 I2C 协议?

     对于-55°C 至125°C 的温度、应用程序是"Auto"

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是、IPMB: 智能平台管理总线 (I2C 协议)

    军用温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    对于有关 MSP430的高温 MCU、您可以查看 MSP430FR5969-SP:

    https://www.ti.com/product/MSP430FR5969-SP#features

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 温度很高。 但是、它只有1条 I2C 总线(P1.6和 P1.7)。 我需要两个。 还有其他吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    这个?

    https://www.ti.com/product/MSP430F2619S-HT#pps

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 实际上、我需要2个 I2C (用于 IPMB) + 1个 I2C/SPI (用于从器件)+ 1个 UART (用于主机接口)。 这是最小值。 对于从器件、最好是2条总线。 我浏览了 MSP430F 选择指南、找到 了 MSP430F249-EP。 其数据表显示了4 个通用串行通信接口(USCI)。 我不确定是否可以将此 MC 配置为具有4条独立总线:2条 I2C、1条 SPI、1条 UART?

    还有其他5条独立总线: 2条 I2C、2条 SPI/I2C、1条 UART 吗?

    我再次查看了选择指南、找到 了 MSP430F5438A-EP。 从 DS 中、我不确定这是否有4 个 USCI 或8 个 USCI (USCI_A0/1/2/3 + USCI_B0/1/2/3)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 F249-EP、USCIA 可用于 UART 或 SPI、USCIB 可用于 I2C 和 SPI、因此我认为您可以使用以下外设:

    USCIA0 -> UART

    USCIA1 -> SPI

    USCIB0 -> I2C

    USCIB1 -> I2C

    对于 F5438-EP,此设备包括4*USCIA + 4*USCIB,您可以使用更多资源:

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 F5438A 数据表中显示"多达4个 USCI、因此我不确定 USCIA 和 USCIB 是共享的。 我必须跟踪引脚功能。 USCIA 和 USCIB 是独立的。