您是否会推荐支持 IPMB 和冗余 IPMB 的高温(-55C 至125C)低功耗微控制器/处理器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您是否会推荐支持 IPMB 和冗余 IPMB 的高温(-55C 至125C)低功耗微控制器/处理器?
尊敬的 James:
对于有关 MSP430的高温 MCU、您可以查看 MSP430FR5969-SP:
https://www.ti.com/product/MSP430FR5969-SP#features
谢谢!
此致
Johnson
尊敬的 James:
这个?
https://www.ti.com/product/MSP430F2619S-HT#pps
谢谢!
此致
Johnson
谢谢。 实际上、我需要2个 I2C (用于 IPMB) + 1个 I2C/SPI (用于从器件)+ 1个 UART (用于主机接口)。 这是最小值。 对于从器件、最好是2条总线。 我浏览了 MSP430F 选择指南、找到 了 MSP430F249-EP。 其数据表显示了4 个通用串行通信接口(USCI)。 我不确定是否可以将此 MC 配置为具有4条独立总线:2条 I2C、1条 SPI、1条 UART?
还有其他5条独立总线: 2条 I2C、2条 SPI/I2C、1条 UART 吗?
我再次查看了选择指南、找到 了 MSP430F5438A-EP。 从 DS 中、我不确定这是否有4 个 USCI 或8 个 USCI (USCI_A0/1/2/3 + USCI_B0/1/2/3)。
您好!
对于 F249-EP、USCIA 可用于 UART 或 SPI、USCIB 可用于 I2C 和 SPI、因此我认为您可以使用以下外设:
USCIA0 -> UART
USCIA1 -> SPI
USCIB0 -> I2C
USCIB1 -> I2C
对于 F5438-EP,此设备包括4*USCIA + 4*USCIB,您可以使用更多资源:
谢谢!
此致
Johnson