主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043、
HELO 所有人、
我正在使用 EVM430-FR6043评估板进行一个项目、我们将计时器 A 配置为每秒中断一次、以从 LPM3唤醒 MSP430FR6043。 目前、定时器 A 使用 ACLK 作为源、这对应于 EVM430-FR6043上的外部32.768KHz 振荡器。 我想知道我是否可以使用计时器从 LPM4或 LPM4.5等其他模式中唤醒、从我在数据表中看到的结果中、ACLK 被从 LPM4正向禁用、除非使用外部源(本评估板上就是这种情况)、 因此、我们应该仍然能够使用计时器 A 来唤醒 CPU。 我们使用_low_power_mode_4 ()内在函数对此进行了测试、但根据数据表、如果请求 ACLK、器件将进入 LPM3、据我所知、我无法进行调试以了解器件当前处于哪种模式。
我想知道是否可以使用外部 ACLK 提供的 Timer A 中断将器件从 LPM4唤醒、或者是否有任何方法可以检查器件的当前 LPM。
感谢你的帮助。