This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:如何设置 BLE 密钥

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/723520/msp432p401r-how-to-set-ble-passkey

器件型号:MSP432P401R

您好!

我将 MSP432用作 BLE 应用处理器、以连接 CC2650MODA 作为简单网络处理器。 如何设置 BLE 密钥进行配对?

谢谢、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    感谢您关注 SimpleLink 器件!

    您是否使用 SimpleLink SDK BLE Plugin v1.40与 CC2650MODA 进行交互? 如果是、则可能有解决方案。

    目前、在适用于 MSP432电路板的 SimpleLink SDK BLE 插件中没有使用 BLE 密钥的示例。 但是、CC3220SF-LAUNCHXL 板的一个示例使用 BLE 密钥。

    此示例称为"Ble_wifi 配置"。 虽然此示例与 CC3220 Wi-Fi 器件相关、但代码中显示使用 BLE 密钥的部分可用作参考。

    在"BLE_Connected "的情况下、在"bleThread"函数的文件"Ble_Provisioning.c"中设置密钥。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、
    我找到了 BLE 配置示例。 我注意到配对是在建立连接后进行的。 这是典型的吗? 在建立连接之前是否需要密钥? BLE Device Monitor 工具是否能够配对? 如果没有、TI 是否提供了可测试配对功能的工具?
    谢谢、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要更多详细信息和测试工具信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    如果我没有弄错、您需要在连接之前配对、但让我看一下该代码、运行几个测试、我将进行确认。 关于该工具、我建议使用 BTOOL。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    我在上一篇帖子中犯了一个错误、我想说的是、您需要先连接才能配对、是的、这是典型的情况。

    在未提供引脚键的情况下、我确实找到了该示例中需要更正的几个问题、但我们将在即将发布的插件版本中更正这些问题。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    David