This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:如何手动配置 IP 地址。 MSP432E401y Launchpad

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/681653/ccs-msp432e401y-how-to-configure-ip-addresses-manually-msp432e401y-launchpad

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 msp432E401y 的(__LW_AT__udpecho)代码、如何配置静态 IP、  请勿使用 DHCP 分配 IP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Julai

    您是否正在使用该示例的 RTOS 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amit Ashara
    系统版本2.10.0.17 (TI RTOS)( udpecho )示例代码,我想为开发板配置静态 IP。
    但未找到配置接口。
    Ragard
    julai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julai、

    在 udpecho.c 中有一个名为 NDK_tirtos.c 的文件、用于配置堆栈

    在 initIP 函数中,您需要为 CFGTAG 客户机添加一个新的配置,您可以在其中配置静态 IP 分配

    有关更多详细信息、请参阅第4.3.5节下 SDK 中的 C:/ti/simplelink_msp432e4_sdk_2_10_00_17/docs/ndk/NDK_API_Reference.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amit
    我没有成功设置文档。 我可以提供示例代码吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amit
    我使用了公司自己的板(相同的芯片、相同的代码)、但在(TI 午餐垫)上。它可以运行、公司的板 DHCP 服务无法运行、输出日志是 DHCP 服务失败。 (简单代码"udpecho")
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julai、

    您是否为电路板设置了 MAC 地址?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amit
    如何设置 Mac 地址?
    此致
    julai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julai、

    我们的示例使用在 USER_REG0和 USER_REG1中设置的 MAC 地址。 MAC 地址由德州仪器的预先指定的 MAC 地址块使用。 同样、您可能有一个 MAC 地址块、您必须从中为代码提供 MAC 地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amit
    我没有成功使用文档方法、因此我可以为您提供示例代码。(配置静态 IP)
    此致
    julai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Julai

    您是否检查 NDK 堆栈是否获得了正确的 MAC 地址? 换句话说、如果您使用 DHCP 而不是静态 IP、是否获取了 IP 地址?