This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2274:eZ430-RF2500

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/681073/ccs-msp430f2274-ez430-rf2500

器件型号:MSP430F2274

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要一些帮助才能使传感器监控器演示正常工作。 您能指导我逐步了解如何操作吗? 我已经从 slac139g zip 文件中安装了 Code Composer Studio V8和无线传感器监控器演示。 如何导入项目、进行调试、运行并将其移植到 Launchpad?

非常感谢、

Khoa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khoa、

    有关如何使用 Code Composer Studio for MSP430的详细信息、请参阅以下文档:www.ti.com/lit/ug/slau157ap/slau157ap.pdf

    传感器监控器演示的项目文件可在 download_location\slac139g.zip\eZ430-RF2500无线传感器监控器\Embedded\ccs\eZ430-RF2500_WSM 中找到

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的 pdf! 我正在尝试刷写 LED 以开始使用、但在调试时收到消息"Error initializing emulator: No USB FET was found (初始化仿真器时出错:未找到 USB FET)"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:我在调试和构建 LED 后将其闪存。 现在、我尝试从 slac139.zip 文件调试传感器监控器演示、但收到错误消息"comport:Cannot Initialize Target CPU: Failed to open COM65 at 9600 baud:open:the system cannot find the file specified (COM 端口:无法初始化目标 CPU:无法以9600波特打开 COM65:打开:系统无法找到指定的文件)"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khoa、

    您好!

    您是否在 CCS 中看到 COM65错误? 此外、您是否在 LaunchPad 上放置了 TXD 和 RXD 跳线?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您回来、对延迟的响应时间表示抱歉。 我不确定 TxD 和 RxD 跳线是什么、但下面是我所做和工作的更新:

    • 已关闭所有防火墙
    • 下载并安装了旧版 MSP430编译器(v4.0.1)
    • 成功调试并将接入点构建到目标板上
    • 在传感器监控器演示中成功显示接入点温度读数

    现在、我正在尝试调试终端器件并将其构建到第二个目标板上、以便它将与接入点通信、但不会显示其温度读数。 下面是我所做的:

    • 在构建配置中将活动状态设置为终端设备
    • 可能已成功调试并将终端设备构建到目标板上? 未收到错误消息
    • 插入了接入点目标板、其中传感器监控器显示温度
    • 已将终端设备目标板插入电池板、LED 亮起
    • 终端器件无温度读数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khoa、

    您是否确认每个电路板都独立工作?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个目标板。 它们都单独用作访问点、可在其中从传感器演示读取温度。 当一个电路板充当接入点时、它们不能用作终端设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khoa、

    您能否描述一下您是如何尝试获取温度读数的? 您是否正在使用网络可视化工具 GUI?

    此致、
    Nathan