This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:原理图审阅

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/681089/msp430f5659-schematic-review

器件型号:MSP430F5659

您好 MSP430团队、

您能否查看我客户的原理图?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我有2条评论。

    首先、确保 T_RST (RST/NMI/SBWTDIO)节点有一个连接到3V3的47k 上拉电阻器和一个连接到 GND 的1nF 上拉电阻器。  我在这个原理图上没有看到任何一个。

    其次、R137 (1M)电阻连接不正确。  应按如下所示进行连接。

    下面是 USB 硬件设计指南的链接

    从我的角度来看、其他一切看起来都不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自客户:

    我们使用的是外部看门狗/复位电路、其中有一个上拉/电容。 感谢您关注1M 电阻器的接线问题! 是否可以再次检查下面更新的电路? 请注意、VUSB 直接连接到3V3、因为我们计划使用外部稳压器。

    由于需要 PUR 上的开关来支持基于 USB 的引导加载、因此外部引导加载如何工作、因为 PUR 信号不可从外部访问?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用出厂预加载 HID BSL 的最简单方法是具有复位和 PUR 按钮。 按下这两个按钮、首先释放 RESET、然后释放 PUR 按钮。 这将触发进入 BSL。 如果器件被整体擦除(空白复位矢量)、则默认情况下将进入 BSL 模式、无需按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将会继续。 我也忘记了附加更新后的原理图、请告诉我它是否看起来很好:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    Zrno 正确地说明了将 MCU 置于 BSL 模式的步骤、因此拥有用于 RESET 和 PUR 的按钮可提供此功能。
    关于更新的原理图-看起来很棒!
    由于 VUSB 连接到+3.3V、因此请确保在代码中禁用 MCU 的 VUSB LDO。
    祝您的项目顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我将关闭此主题、因为自您上次回复以来已经有几天了、我假设您已经解决了您的问题。
    如果情况并非如此、并且您需要其他帮助、则可以重新打开同一个线程。