This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:UART 示例不工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/681458/msp430fr2633-uart-example-not-working

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2433

您好 MSP 团队。

我正在从此处尝试文件 msp430fr243x_euscia0_UART_01.c 中提供的 UART 示例:

我在 CapTIvate EVM 上运行:

我使用 CCS V7进行调试、使用 CCS 中的终端进行以下设置:

MSP430FR2633不接收任何字符。

我犯了什么错误?

BR

安德斯兰热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Anders、您好!

    EVM 上的 MSP430FR2633实际上没有返回 MSPFET 编程器(也称为反向通道 UART)的串行接口路径。

    来自 MSP430FR2633的 UART/I2C 连接 HID 桥。  其原因是 MSPFET 编程器无法支持与 CapTIvate 设计中心通信所需的250K 波特率、因此我们包含了一个 HID 桥来支持该要求。  UART 信号确实会传输到 BoosterPack 连接器、因此您可以点击跳线块。  您必须使用另一个 LaunchPad 并连接到其串行端口。

    乍一看、应该已经有一种方法将 UART 路由到 MSPFET。

    另一种选择是使用 MSP430FR2433 Launchpad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!
    我将关闭此主题、因为自您上次回复以来已经有几天了、我假设您已经解决了您的问题。
    如果情况并非如此、并且您需要其他帮助、则可以重新打开同一个线程。