This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5418A:MSP430F5418A 闪烁 LED 示例在 IAR v7+中不起作用

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/719852/msp430f5418a-msp430f5418a-flashing-led-example-not-working-in-iar-v7

器件型号:MSP430F5418A
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF

您好!  

我正在尝试在设备上运行"闪烁 LED"代码。 我正在选择底部的"MSP430x5xx (C)"选项卡。  

当我尝试构建它时、我收到以下错误:  

我是否能够通过 MSP-FET430UIF 刷写此代码? 请告诉我。  

此致、  

Rajan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    您能否解释一下您使用的是什么示例? 您所指的"MSP430x5xx (C)"选项卡是什么?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我关注的是本文档:

    www.ti.com/.../slau138ar.pdf

    从第2节开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    这似乎是无法在 Program Files (x86)文件夹中创建文件的问题。 创建用户指南时使用的操作系统可能没有问题。 我建议您改为在 IAR 嵌入式工作平台中创建一个新项目。 您可以将 MSP430x5xx_FET_1.c 中的代码复制并粘贴到新项目中的 main.c 中。 您可以在用户指南中找到有关创建项目的信息。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、  

    您是对的、我不得不不能保存项目或写入项目。 我必须浏览 IAR 信息中心屏幕。 我与 IAR 专家取得了联系、他们建议并解决了我的问题:  

    "问题可能是您尝试在受保护的目录中构建项目、操作系统不会让 Embedded Workbench 执行此操作(即使您具有管理权限)。

     

    使用附带的演示程序的最佳方法是通过信息中心、该中心是您首次启动 Embedded Workbench 时出现的。  如果您关闭了它、您可以从"帮助"菜单中将其恢复。

     

    一旦您有了信息中心屏幕,单击“示例”图标,浏览菜单,找到要运行的示例并将其选中。  然后、它将询问您希望将示例安装到何处、 在这里、您应该为其提供所选的目录(创建子目录、不要将其放置在与文档文件夹类似的位置)、它会将必要的源文件和项目文件放置在该目录中。  然后、您应该能够打开项目、构建、下载和调试。"

     再次感谢 Nathan 的帮助!

    此致、

    Rajan