This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:可提供2个 PHY 以太网端口

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/717846/msp432e401y-2-phy-ethernet-port-possibility

器件型号:MSP432E401Y

您好 TI!

我的设计中需要有两个以太网端口。 我可以使用 MSP432E401Y 获取它吗?

是否可以 直接从 MSP432E401Y 获取一个 PHY 端口、并通过 MSP 的 MII 或 RMII 接口获取第二个 PHY。

或者、我可以从 MSP 获取一个 PHY、从外部 SPI MAC+PHY 控制器获取另一个 PHY。

正确的方式是什么? 你能不能推荐这里……

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timur、

    MSP432E401Y 上的 EMAC 模块仅支持一个内部或外部 PHY。 因此、您无法获得到该器件的两个 PHY 连接。

    使用外部 MAC+PHY 控制器的替代解决方案可能可行。

    请确保(至少从理论上)解决方案能够满足您项目的数据吞吐量要求。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    我有一条注释。

    我找到了一些基于 TM4C129x 的多 PHY 解决方案:

    是否可以使用 MSP432E 实现乒乓解决方案?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timur、

    由于 MSP432E4上的以太网 MAC 控制器是单个 MAC 控制器、因此我们不认为您可以在 MSP432E4 (和 TM4C129)上同时连接两个 PHY。

    我们尚未测试 Ping Pong 配置、因此无法评论它是否可行。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、
    好的、我明白了! 谢谢!