请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 我需要一个用于2导联干接触电极 ECG 系统的电路设计。 我将为该设计选择 INAMP 和 OPAMP。 请向我推荐一个非常好的工作电路和 IC。 请不要选择 ADSXXXX 系列。
我的要求是 fifare、
1.它是一种由电池供电的手持设备,因此功耗应该更低。
2、生产量是2000片/月、所以芯片和电路的成本要低得多。
3、电路可靠性和可重复性都很好。
3.电极与凸点[干触点]接触,因此所有类型的皮肤的灵敏度都应呈线性。
请向我提供必要的支持,以便开始我的项目。。