This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:SD 卡连接至 MSP432

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, TIDM-TM4C129SDRAMNVM, MSP432E401Y
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/677778/msp-exp432e401y-sd-card-connection-to-msp432

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件: TIDM-TM4C129SDRAMNVMMSP432E401Y

您好!

我搜索源代码/硬件连接/演示板、以与 MSP432接触 SD 卡

是否最好使用传统 SPI 模式或更新的 SDCard 接口(DAT0..3行)?

driverlib 能否处理 SPI 模式?

此连接是否正确?:

SSI0CLK -> 5-SCLK

SSI0TX -> 3-DI

SSI0RX <- 7 DO

SSI0FSS (或任何其他引脚)-> 2 - ChipSelect

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    MSP432E401Y 器件将 SPI 接口用于 SC 卡。 根据原理图、您可以参阅 TIDM-TM4C129SDRAMNVM 以了解合适的连接。 它是适用于 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 的等效参考设计。

    但是、driverlib 不支持 SD 卡功能。 所有此类示例都已移至非 RTOS 或 RTOS 框架、因此可在 SimpleLink 器件之间轻松迁移。 此类示例可在中找到

    C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_2_10_00_17\examples\nortos\MSP_EXP432E401Y\drivers\fatsDraw