主题中讨论的其他器件:LDC2114、Strike
您好!
在我们的 HMI 中、我们使用 CapTIvate 接近传感器。
我们的面板尺寸为7cm x 7cm、由电池驱动(3x 3V 钮扣电池)
我附上了该面板的图。
我们的目标是实现5cm 的感应距离。
我们尝试了8种不同的传感器布局(不同的传感器尺寸、不同的 GND 布局、屏蔽等)
我们的问题是、只要我们使用纽扣电池作为电源、我们就根本无法到达距离。
当我们通过 UART 调试系统时、传感距离会更好。
因此、我们认为我们的问题是、如果我们使用纽扣电池、GND 基准会损坏。
您是否具有小型纽扣电池驱动型接近器件方面的经验?
是否有方法改进 GND 基准?
非常感谢、
Clemens Zintgraf