This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:通过 AVCC1供电时是否需要 VBUS?

Guru**** 2537330 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/702251/msp430f5528-is-vbus-necessary-when-powering-via-avcc1

器件型号:MSP430F5528

是否需要通过 VBUS 为 MCU 供电、电压为5V、或者是否可以跳过此操作、而只需通过 AVDCC 为 MCU 供电、电压为3.3V?

我注意到、如果 AVDCC 引脚在 VBUS 引脚上提供5V 电压时与任何电源物理断开、则 AVDCC 测量值约为2V、MSP430消耗不必要的电流(约20mA)、这对我来说是非常奇怪的。 我听说可能是 VBUS 引脚上的 MSP430 LDO、它可以通过某种方式(在内部)连接到 AVDCC。 是否有人已经了解过这方面的信息?

BSL 闪存是否需要 VBUS?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以直接从 Vcc 为 MCU 供电、无需使用集成的 USB 模块。

    不过、如果您更喜欢通过 USB 模块为 MCU 供电、则需要从外部将 VUSB 引脚连接到 DVCC。 请查看 《MSP430x5xx 和 MSPx6xx 系列用户指南 》第42.2.2节、通过 VUSB 为 MSP430的其余部分供电、以获得更详细的说明。

    MSP430F5528使用 USB BSL、因此需要 VBUS 才能实现正确的 USB 功能。 您可以查看 《MSP430闪存器件引导加载程序(BSL)用户指南 》、了解有关 BSL 的完整详细信息。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于我没有听到您的反馈、我认为您已经能够解决您的问题。
    请验证给定的答案是否可以解决您的问题、或者让我知道您需要进一步的帮助。

    请注意、如果我没有听到您的反馈、我将关闭此主题。 如果您需要任何帮助、回复将重新打开它。

    谢谢、此致、
    Britta