This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-FR6047:与 Xbee 连接

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/703965/ccs-evm430-fr6047-connection-with-xbee

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我叫 William、我尝试使用 Xbee 模块连接 EVM 以进行无线连接。 我将使用 EVM 的 Booster Pack 引脚、但在 CCS 中找不到此板的任何示例。 我是否需要下载一些程序不附带的库? 谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    可在 CCS 中找到 FR6047器件的代码示例、方法是导航至:
    View > Resource Explorer > Software > MSP430Ware > Devices > MSP430FR5XX_6XX > MSP430FR6047 > Peripheral Examples > Register Level

    在这里、您可以找到 FR6047器件上外设的代码示例。 您需要仔细检查是否将任何输出信号路由到可在 EVM 上访问的引脚。 如果没有、则必须将信号重新分配到可访问的 BoosterPack 引脚。

    如果您需要其他信息、请告诉我!

    Mitch