主题中讨论的其他器件: MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试连接到 MSP430F5247、但它正在运行并且没有重新启动、但没有成功。 我将使用 MSP-FET 器件和 CCS 8.0。
我已经尝试 了以下 指令:
我认为我应该工作的主要配置是:
我已经尝试了 Debug Configuration 下的各种设置组合、但每次调试连接时、我的器件都会重新启动。
我在一些地方看到、需要在"Auto Run and Launch Options"下选择"Enable realtime mode"选项、但此选项对我来说是灰色的。
如果能在这方面提供任何帮助、我将不胜感激!