请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC430F5137 您好!
我们有一个基于 CC430F5137的非常小的收发器、该收发器由 CR2032纽扣电池直接供电。 由于高瞬态电流需求(对于 CC430无线电操作)和大小限制、我们无法安装能够良好应对瞬态并具有足够大容量电容器组的稳压器。 CR2032电池即使在单个封装传输(~25mA 范围)下也无法提供瞬态电流需求、因此我们必须有一个大电容器组才能可靠运行。 我们的测试表明、如果移除电路板上的稳压器并使用电容器填充该空间、我们可以充分限制电池端子上的压降。
我的问题是、即使输入电压永远不会离开工作范围规格、我们是否有任何理由应该避免由非稳压纽扣电池直接为 CC430供电? 据我了解、任何需要在芯片内部稳定、稳压电压的器件都使用内部稳压的内部 VCORE 电压、这是正确的吗? 此外、这可能不是这个问题的最佳论坛、但在射频法规方面是否会有任何问题、是否有相关文档?
提前感谢您的帮助!