This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6733:如何使用 BSL 脚本程序读回闪存内容并将其存储为 txt 文件? 如何使用"TX_DATA_BLOT"命令?

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673500/msp430f6733-how-to-use-bsl-scripter-to-read-back-the-flash-content-and-store-as-a-txt-file-how-to-use-the-tx_data_block-command

器件型号:MSP430F6733

团队、

在 BSL-scripter 中找不到显示 TX_DATA_BLOCK 命令用法的示例。 我按如下方式调用此函数、 BSL 脚本程序崩溃。 请建议如何使用此命令。  

日志
模式6xx COM98
详细
批量擦除
TX_DATA_BLOCK

TX_DATA_BLOCK .\my.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 引导加载程序(BSL)脚本编写器用户指南 第2.4.19节、该节介绍了如何使用 TX_DATA_Block 命令。

    该命令具有三个必需参数、用户指南提供了一些有关这些参数的示例。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否能够运行 TX_DATA_BLOCK 命令?
    如果您需要进一步的帮助或验证给出的答案、请告诉我。 在这种情况下、我将继续并关闭该线程。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、我关闭了此主题。
    如果您需要进一步的帮助、请继续并通过回复此主题重新打开它。

    此致、
    Britta