This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:与 XBee 的 SPI 通信

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/697368/msp430f5528-spi-communication-with-an-xbee

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

大家好、
在我的项目中、我希望使用 TDC1000-TDC7200EVM 读取流数据 、并将这些数据发送到 Digi 的 XBee PRO S2C、与以下主题完全相同:
https://e2e.ti.com/support/sensor/ultrasonic/f/991/t/660329?TDC1000-TDC7200EVM-Send-output-from-TDC1000-TDC7200EVM-using-RF-Modules-without-the-use-of-GUI-and-connection-between-the-board-and-a-PC

我知道可以使用来自 MSP430的 SPI 总线、 但我对此有一些疑问:

1) 1) XBee 模块由3.3V 电源供电、因此 SPI 也需要3.3V 信号。  来自 MSP430F5528的 SPI 总线将 直接与 XBee 的 SPI 兼容? 还是需要转换信号电平(例如使用稳压器)?
2) 2)是否有用于 MSP430F5528的 SPI 通信可用的代码? 我不熟悉 MSP430、也不知道从哪里开始。
3) 3)要编写和编译代码、我应该使用 Code Composer Studio 吗? 要在 MSP430F5528中对其进行编程、我应该使用 BSL 加载程序吗? 是否还有其他需要来实现我想要的目标?
4) 4)在我上面提到的线程中 、它说我可以将 MSP430上的任何未使用的 GPIO 用作 CS、但如何配置这些 GPIO 中的任何一个用作 CS?

我是这个地区的乞丐、如果 有人帮助我完成这些初始步骤、我会非常感激。

此致、
卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1-只要使用3.3V 电源供电,它就应该兼容。
    2 -应该有一个示例。 有关它的谷歌搜索应该会为您提供足够的链接来启动。
    3 - CCS 它是一款出色的 IDE (它甚至为您提供示例代码)。 您可以使用 BSL 或 JTAG 对其进行编程。 如果您需要进行调试、JTAG 是您的选择。
    4-CCS 应该有一个切换 LED 的示例。 这应该足以向您展示如何使用 GPIO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    要添加到 Mike 的帖子中、可以在 MSP430Ware 中找到 MSP430的 SPI 示例以及使用 GPIO 的示例。 MSP430Ware 可在 CCS 内的 TI Resource Explorer 中找到、也可在下面链接的云版本中找到。

    请参阅完整通信的 SPI 标准示例或部分解决方案的其他 SPI 示例。
    dev.ti.com/.../

    有关使用 SPI 时的一些调试提示、另请参阅以下应用手册。

    http://www.ti.com/lit/slaa734