主题中讨论的其他器件:MSP-GANG、 MSP430G2452、
团队、
我尝试使用 BSL 脚本程序来打开 MSP430F6733的锁定 JTAG、[我可以使用 MSP-GANG 通过 BSL 功能执行擦除]。 我在 SLAA535A 之后使用了 msp430G2 LP[msp430G2452]并下载了合适的代码以用作 BSL 接口 。 我确保连接正常、可以看到绿色和红色 LED 亮起。
我的连接如下所示、 它适用于 MSP-GANG。 所以我认为这不是问题。
我还在后面添加了 J3、J5跳转到 G2452 LP。
G2452 <-------- > MSP430F6733[TS430PZ100B插座板]
P1.0 ------------ TCK
P1.4 ------------ RST
P1.5 ------------ 测试
接地 --- GND
VCC ---------- VCC 感测
BSL-TX --- BOOSTST 引脚1
BSL-RX --- BOOSTST 引脚3
我还 使用 UART 工具从 PC 发送了一个0x80进行测试、我可以看到返回字节"0x51"。 接下来、我使用了 BSL 脚本程序和以下脚本、
//------ 我的脚本------------------------------ //
日志
模式6xx COM177
批量擦除
//------------------------------------ //
但我始终得到以下日志:
模式6xx COM177
[ERROR_MESSAGE]协议设置为默认值:UART
批量擦除
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
如果有问题、请提出建议。
此外、我们没有用于 MSP430F6733的开源 JTAG 脚本、您能提供一个吗? 谢谢。