This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:IAR 7.11.2 FET 调试器不能与 LaunchPad MSP-EXP430G2一起正常工作

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671516/msp430g2553-iar-7-11-2-fet-debugger-doesn-t-work-as-expected-with-launchpad-msp-exp430g2

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2

您好!

我正在使用 LaunchPad MSP-EXP430G2 (插槽中的 MSP430G2553)来编译 IAR 7.11.2中的代码、但遗憾的是、FET 调试器无法正常工作、应用程序无法预测。 IAR 7.11.2支持 MSP430G2553、因此我想知道是否已经报告了该问题并且解决方案已经存在。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Danillo、

    您能否提供有关您遇到的问题的更多信息。 您是否能够连接到设备? 您是否收到任何错误消息? 等等

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IAR 输出"设置断点失败"。 我可以在错误之前提前一些行(步入)。 之后 IAR 持续运行。
    输出:"2018年3月13日17:13:52:无效参数:(SetNewEEMBreakpoint),pwBpHandle=0,lAddrVal=0,bpMode=0,status=0xffffff"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Danilo、

    为了验证、MSP430调试会话在尝试设置断点时是否已暂停? 您是否在会话中设置了其他正在工作的断点?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 我不使用固定断点、尽管出现错误、但我使用的是"步入"等步骤。 您提到的固定断点也不起作用。 应用程序成功运行、但我看不到调试器通过这些行。 它就像从某一行开始的自动连续执行、但有时会冻结应用程序。 当我尝试继续调试器会话(每行)时、会再次强制执行连续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Danilo、

    这是我认为我们以前没有注意到的行为。 您能否尝试在 Code Composer Studio 中运行代码并查看是否获得相同的结果?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在 Code Composer Studio 中工作得非常完美。 IAR 有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Danilo、

    我建议与 IAR 联系以获得解决这个问题的方法、因为 MSP430硬件和调试器似乎正常工作、但 IAR IDE 不能正常工作。

    此致、
    Caleb Overbay