请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5255 主题中讨论的其他器件: MSP-FET
MSP430F5255 BSL 似乎未使用 Dvio 域上的 UART (P3.3和 P3.4)进行通信。 我可以按照数据表中的说明使用 RST/NMI 和 BSLEN 进入引导加载程序模式、但是发送任何命令都不会收到 BSL 的响应。
BSL P3.3 (TX)引脚保持低电平。 BSL 固件似乎没有驱动该引脚。
我知道我处于 BSL 模式、因为 当我将 BSLEN 设置为高电平时不会执行我的应用程序、然后切换 RST/NMI 线路。
如有任何建议或进一步的故障排除提示、我们将不胜感激。