This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AUDIO:具有 boostxl 音频的 cc3200。 我尝试使用 dac8311通过 SPI 通信提供音频输出。

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8311, ENERGIA, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670291/boostxl-audio-cc3200-with-boostxl-audio-i-am-trying-to-use-dac8311-to-give-an-audio-output-through-spi-communication

器件型号:BOOSTXL-AUDIO
主题中讨论的其他器件:DAC8311ENERGIACC3200

 我生成了一个 audio.h 文件并将其值存储在数组中。我想在解析和发送该数组值时播放相同的音频。 我将 Energia 用作 IDE。您能给我一个示例 Energia 代码、以便使用 cc3200从 boostxl 音频输出语音、因为我认为我无法在 DAC8311中使用/理解 SYNC。

这就是我尝试在 www.youtube.com/watch 上执行的操作