This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2633:CapTIvate 设计中心仅支持 MSP430FR2xxx 类型。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/668038/ccs-msp430fr2633-captivate-design-center-only-support-msp430fr2xxx-types

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我想使用 MSP430系列来设计电容式传感。 借助 FR2633开发板(www.ti.com/.../MSP-CAPT-FR2633)  和 CapTIvate 设计中心 GUI、开发电容式传感器变得更加轻松。 感谢您的努力。

虽然我发现很少有类型的器件可从设计 GUI 中进行选择、这些器件是 FR2xxx 系列、如下图所示。

 

我查看了其他 MSP430系列器件、例如 MSP430FR5969)、它们也支持电容式触控功能、但未列在列表中。  我发现、在这些数据表中、电容式触控 I/O 原理是相同的。 那么、是否有任何方便的方法可以像使用 FR2633一样为 MSP430FR5969开发代码? 是否可以将设计 GUI 软件应用于器件 FR5969?

非常感谢。

此致、

Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qi、

    CapTIvate 设计中心仅支持具有 CapTIvate 模块的器件。 (FR2522/FR2512、FR2633/FR2632/FR2533/FR2532)
    对于其他 MSP430系列器件、请参阅电容式触控代码示例。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。

    我还找到了另一个页面(www.ti.com/.../slay048a.pdf) 、该页面可能对查看此问题的其他人有所帮助。

    此致、
    Qi