This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791:返回了 JTAG_ID 代码

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67761A, MSP430F67791, MSP430F67751A, MSP430F6777A, MSP430F5659
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1186418/msp430f67791-returned-jtag_id-code

器件型号:MSP430F67791
主题中讨论的其他器件:MSP430F67761AMSP430F67751AMSP430F6777AMSP430F5659

你好。

当使用 SpY-bi-wire 对 MSP430F67761A 和 MSP430F67791处理器进行编程时、我得到0x28 (即0x14镜像)、而不是正确的 JTAG_ID 代码0x91 (即0x89镜像)。 我无法解释这一点、因为编程装置中使用的处理器与接口存在一些短路。 处理器能否发送其他值(0x89以外的值)、在这种情况下、各个位的含义是什么?

提前感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    JTAG_ID 应按预期返回(0x89)。

    您的编程电缆有多长、您以前是否使用过此设置? 降低 JTAG 频率是否有帮助?  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 电缆长度约为20cm、使用同时用作测试仪的编程夹具、我在过去成功地对200多个完全相同的电路板进行了编程、这些电路板除了上述两种替代方案外、还配备了 MSP430F6777A 和 MSP430F67751A 处理器。 以前、如果有问题、处理器没有响应、接收到的代码是0xFF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想补充一点:我要编程的测试装置是按照 SLAU320进行编程的、它使用修改后的 TI 分布式算法、在被编程的电路板和 MSP430F5659之间添加了通信记录、在该装置中使用8MHz 外部时钟、 而编程的时间由插入的 NOP 指令的数量决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想补充一点:我要编程的测试装置是按照 SLAU320进行编程的、它使用修改后的 TI 分布式算法、在被编程的电路板和 MSP430F5659之间添加了通信记录、在该装置中使用8MHz 外部时钟、 而编程的时间由插入的 NOP 指令的数量决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    20cm 是与我们的目标插座板一起使用时电缆长度的上限、这应该是可以的、但是如果 这对于使用 MSP43067791A 的电路板设计来说微不足道、您可以尝试更短的时间。 您现在看到多少个器件/电路板?  

    [引用 userid="338998" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1186418/msp430f67791-returned-jtag_id-code/4470342 #4470342]'我要再添加一点:我正在编程的测试装置是根据 SLAU320进行编程的、它使用修改后的 TI 分布式算法、增加了正在编程的板与 MSP430F5659之间的通信记录、该装置中具有8MHz 外部时钟、 而编程按插入的 NOP 指令数计时。[/QUERP]

    这种方法也适用于  MSP430F67791、JTAG/SBW 接口并没有真正的不同。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将错误安装的推挽复位监视器更换为正确的监视器和开漏输出、解决了该问题。