This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F417:对 LPM3有疑问

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PM64, MSP430F417
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/750084/msp430f417-doubt-about-the-lpm3

器件型号:MSP430F417
主题中讨论的其他器件: MSP-TS430PM64

我正在使用 MSP-TS430PM64电路板对 MSP430F417进行一些测试。 在 LPM3中、消耗的电流约为50uA。 该值是否正确?

我将使用调试模式测量电流。

e2e.ti.com/.../6724.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430F417应该能够在 LPM3中实现1-2uA 的电流消耗。  请确保电路板上未连接其他硬件。  

    调试时、您可能会使 CPU 保持活动状态。  您能否尝试在自由运行模式下运行调试器、然后使用能量跟踪重新测量功耗?  为此、请在 CCSv8中单击 Run->Free Run 并再次测量。    

    谢谢、

    JD