This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:在 Energia 中运行基本 Blink 项目

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/747914/msp430g2553-running-basic-blink-project-in-energia

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP-EXP430G2

我在 WIN 10下将已启动的焊盘 MSP-exp430g2版本1.4与 MSP430g2553和 Energia 1.8.7E21搭配使用

设备连接正常

但当运行基本项目闪烁时

/*
链接
基本 Energia 示例。
将 LED 亮起一秒钟、然后反复熄灭一秒钟。
更改 LED 定义以使其他 LED 闪烁。

所需硬件:
*带 LED 的 LaunchPad

此示例代码位于公共域中。
//
大多数 launchpad 都有一个红色 LED
#define LED red_LED
//有关更多 LED 定义,请参阅 pins_energia.h
//#define LED GREEND_LED

//按下 reset 时,设置例程运行一次:
void setup(){
//将数字引脚初始化为输出。
PinMode (LED、输出);
}
//循环例程永远不停地运行:
void loop(){digitalWrite(LED)
;//打开 LED (高电平表示电压电平)
delay (1000); //等待第二
次 digitalWrite (LED、low);//通过使电压低
延迟(1000)关闭 LED; //等待一秒钟
} 

接收到的结束错误

MSPDebug 版本0.24 -用于 MSP430 MCU 的调试工具
版权所有(C) 2009-2016 Daniel Beer 
这是免费软件;请参阅复印条件的来源。 不
提供任何保证;甚至不提供适销性或特定用途适用性。
-------- 注--------
Energia 的 mspdebug 的修改版本
请勿使用独立
的-------------------------------------------------------
来自 MSP430.dll v3.3.1.4的芯片信息数据库版权所有(C) 2013 TI、Inc.
使用新的(SLAC460L+) API
MSP430_GetNumberOfUsbIfs
MSP430_GetNameOfUsb如果
找到 FET:HID0008:COM7
MSP430_Initialize:HID0008:COM7
固件版本为20409001
MSP430_VCC:3000mV
MSP430_OpenDevice
MSP430_GetFoundFver 器件
器件:MSP430G2xx3 (id = 0x00EMC_IT
断点

)器件版本:MSP430
5325
ver_sub_id: 0000
修订版: 00
制造: 00
自行: 0000
配置: 00
器件:MSP430G2xx3
偏置...
MSP430_Run
utilb:MSP430_Erase:Could not read device memory (error = 6)
ihex:


error on line 51 MSP430_Close utilb:MSP430_Run:Could not read Enhanced Emulation Module register (error = 20) utilb:MSP430_Run:Could not read Enhanced Emulation Module register (error = 20) 

任何关于如何解决此问题的想法、请使用较旧版本的 Energia 或简单使用的代码 CCS 8

如果我想使用硬件 UART 该怎么办?

了解如何将 Energia 与 JTAG 连接?

此致  
David

david-p51@013.net.il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此问题似乎与板载仿真器的固件有关。 有关 Energia 的问题、我们建议您将其发布在 forum.43oh.com 上。

    此致、

    James