This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:能否使用 CAN1端口?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/742760/msp432e401y-can-i-use-the-can1-port

器件型号:MSP432E401Y

您好!

是否可以使用 CAN1端口?

在勘误表(SLAZ709) GPIO#9中、权变措施为:

1.不要使用 PB0和 PB1。 kΩ 1m Ω 电阻器将两者连接到 GND、然后连接
将其配置为 GPIO 输入。

这是否意味着 CAN 只能使用一个通道?

但是、在 TM4C123x 的勘误表中、有相同的项目、但此权变措施是"使用 RC 滤波器或串联铁氧体"。
相同的权变措施是否在 MSP432E401Y 上也有效?

此致
Yojiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 CAN1端口、但需要考虑勘误表。 CAN 收发器和电路板设计应提供良好的保护、以防止快速瞬变进入该信号。

    尽管如此、我认为使用滤波器将上升时间(或下降时间)保持在2ns 以上的权变措施是适用的。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速响应。

    我明白了!

    此致、
    Yojiro