This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:帮助在 FR5969 Launchpad 上刷新基于 F5528的 ezFET (具有 EnergyTrace)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP-EXP430FR2433, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/724509/msp430fr2433-help-with-reflashing-f5528-based-ezfet-with-energytrace-on-fr5969-launchpad

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP-EXP430FR2433MSP-FET

建议在我的 MacBook Air 上下载 MSP-EXP430FR2433 Launchpad 和 Energia IDE、但在 IDE 上未检测到串行 USB 端口。

我还尝试了 CCS Cloud、但没有结果。

在 CCSv8 IDE 上、问题仍然存在。

是否有人可以建议如何在 MacBook Air 上安装 USB 驱动程序或启用 USB 串行端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将咨询 MSP-FET 工具人员、稍后再回来。 并建议您在 Google 中搜索此问题。 它似乎与 Mac OS 相关。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冬季、

    感谢您的回复。

    它可能与 MAC OS 相关。

    但在我的 Macbook 上安装了双操作系统(OS 10.13 High Sierra 和 Windows 10)。

    在 这两个操作系统中、都未检测到 eZ-FET 调试器。

    谢谢、此致、

    Mohammad Asad Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、冬天、

    有关上述问题的任何更新。

    正在等待您的回复。

    我还在谷歌搜索了这个问题、但没有得到任何帮助。

    需要建议..

    T & R Mohammad Asad Khan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此帖子与另一帖子相同。 因为 LaunchPad 似乎已损坏。 我建议您联系客户服务并遵循退货政策(www.ti.com/.../returns-refunds-and-cancellations.html)。 我将关闭此主题。

    B.R
    冬季