请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5857 主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2、 MSP430G2553
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我有一个采用 msp430fr5857的新设计、但当我尝试 使用 sbwtclk 和 sbwtdio 对 MSP 与 MSP-exp430g2或其他 launchpad (即 MSP430-expfr5969)进行编程时、CCS 会发送此消息
连接到目标时出错:
找不到设备(或不支持设备)
以前的 MPU 如 msp430g2553、msp430f5559、mspf648工作正常。
是否有必要对 CCS 进行一些实际或修改?