主题中讨论的其他器件: TMP100、 PCF8574、 DAC8571
尊敬的先生:
在 I2C 中、我们猜测存在一些问题(仅限100KHz)
IE。 1、一些 PCB 正常工作、一些 PCB 不工作、如果我们连接 CRO、则在不工作的 PCB 中正常工作、在工作的 PCB CRO 连接时间内发生故障、CLK 变为低电平
2.在某些 PCB 中不起作用、并且放置 CRO 也起作用。
在 SDA 引脚中将100nF 接地、那么它正在工作。
在 PCB 轨道中、贷款匹配是可以的、我们尝试在外部进行相位调整、但电线也无法正常工作。
我们可以在以前的软件方面尝试吗?
我的邮件 ID:nsprateep@sirveen.com