This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:引导加载程序

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/732654/msp430fr2433-bootloader

器件型号:

关于 MSP430 FRAM 器件引导加载程序(http://www.ti.com/lit/ug/slau550p/slau550p.pdf)

    • 文档并未说明 BSL UART 是具有偶校验的9600位。
      其他 TI 文档建议尝试偶校验。 我几个小时都不幸运地使用无奇偶校验…
    • 在使用硬件进入序列调用引导加载程序模式后、文档未告知用户在第一个 BSL 数据包可被发送到 MSP430之前需要等待多长时间。
      用户应该等待多长时间? 现在、硬件进入序列之后、似乎必须至少有50ms 的延迟才能发送第一个字符? 最短时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Asko Rintamaki"]

    器件型号: MSP430FR2433

    关于 MSP430 FRAM 器件引导加载程序(http://www.ti.com/lit/ug/slau550p/slau550p.pdf)

      • 文档并未说明 BSL UART 是具有偶校验的9600位。
        其他 TI 文档建议尝试偶校验。 我几个小时都不幸运地使用无奇偶校验…
      • 在使用硬件进入序列调用引导加载程序模式后、文档未告知用户在第一个 BSL 数据包可被发送到 MSP430之前需要等待多长时间。
        用户应该等待多长时间? 现在、硬件进入序列之后、似乎必须至少有50ms 的延迟才能发送第一个字符? 最短时间是多少?

    [/报价]

    关于奇偶校验、BSL Scripter 上的 SLAU655f.pdf 在第7页上对奇偶校验选项的描述下进行了解释。  几乎所有器件的 BSL 都需要偶校验、但在大多数情况下、这是由 MSP-FET 或 Rocket 硬件接口提供的。  只有在不使用此类器件的情况下、才会在脚本编辑器中使用奇偶校验选项。

    我不知道最小延迟。  但如果它长达50ms、我会感到惊讶。  很长一段时间。