This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:通过哪个软件刷写 MSP430FR5994。?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-FET, MSP430FR5994, MSP430-FLASHER, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/730982/msp430fr5994-flashing-the-msp430fr5994-by-which-software

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969MSP-FETMSP430-FLASHERUNIFLASH

大家好、

我使用  FET_Pro-430 Lite 来刷写 MSP430FR5969。 现在我使用的是 FR5994、但 FET Pro 不支持 MSO430FR5994。  

那么、我可以使用哪一个来转储.hex 文件?

谢谢、

Anil D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:
    TI 建议购买 MSP-FET
    http://www.ti.com/tool/msp-fet
    这是一个通用 USB 调试接口、支持所有 MSP430衍生产品。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter /先生、

    很抱歉、我没有正确提问。 看到我仅使用 TI 的 MSP-FET 进行刷写、但现在我有一个.hex 文件、我需要将代码转储/放入/刷写到 MSP 控制器(MSP430FR5969)中。 以便我使用 FET-PRO lite 软件。 但在该软件中、我没有刷写 MSP430FR5994的选项。

    那么、现在请告诉我、我可以使用哪个软件来刷写代码。?

    谢谢、
    Anil D.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有 CLI MSP430-Flasher、由 UniFlash 取代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anil、您好!
    Zrno 是对的。 在这种情况下、UniFLASH 最可能是最简单的选项。 它可从 TI 网站免费获取、并且基本上支持所有器件、并将在未来定期更新。
    此外、CCS 和 IAR 等 IDE 支持映像下载、但由于它们是为代码开发和调试而设计的、因此过程更加复杂、而 UniFLASH 使用和映像下载确实是直接的。

    此致
    Peter