This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:MSP430FR5994

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/727274/ccs-msp430fr5994-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

 大家好,我正在使用    相同的 i2c 线路与 tow i2c 不同的从设备(LC709203F 和 BQ34Z100PW-G1)通信。

 我正在读取这两个器件的电压、并得到结果、但当我移除电源时  

BQ34Z100PW-G1 应关闭 、 LC709203F 应提供输出、但 两者均不 与 MSP 控制器通信。

(此处 的 LC709203F 连接了一节4.0伏的电池。 该传感器应读取该值、  BQ34Z100PW-G1应读取电源电压)

此致、

shivaram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何为 I2C 总线加电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接到 lc709203F 的电池供电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在你的另一篇文章中给你一个答案。