This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:RTOS 支持

Guru**** 674890 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189446/msp430f5529-rtos-support

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529

你(们)好

IAM 正在尝试从头开始学习适用于 msp430f5529的 TI-RTOS。

是否有任何文档或参考可用于我的学习过程。 此外、CCS 是否可用于开发 TI-RTOS 代码?

此致  

科伊拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokila、

    下面 是指向 MSP 的 TI-RTOS 页面的链接。

     指南还将帮助您快速入门、您可以在本回复的第一个链接中找到其他技术资源。

    页面应具有所需的适当下载。

    TI-RTOS 不会作为 CCS 的一部分自动安装、但如果您按照入门指南中的说明进行操作、则应该能够将其安装到 CCS 中。

    最棒的
    Amruta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Amruta

    感谢您的回复。

    我尝试按照这些步骤操作。按照这些步骤、需要从 CCS 应用中心安装 TI-RTOS、但我找不到类似的东西。  

    MSP430系列中仍然提供 TI-RTOS 支持

    此致

    科吉拉·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokila、

    是的、TI-RTOS 与 MSP-EXP430F5529兼容。 您可以从上面发送给您的链接下载最新版本。

    Amruta