This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:在我的系统时钟上或接近我的系统时钟的恒准时钟、大约20MHz。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189616/msp430fg6626-constant-clock-at-or-close-to-my-system-clock-around-20mhz

器件型号:MSP430FG6626

大家好、  

你好。 我代表我们的客户发布此查询。

"我使用的是 MSP430FG6626IPZ。 我想在大约20MHz 的系统时钟处或其附近放置一个恒定时钟。 应该使用哪种 IO? 我应该使用 ACLK、TA0.0和 SMCLK 吗?"

请提供建议。 感谢您的支持

此致、  

Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    您获得计时器输出的最快速度是 MCLK (系统时钟)速度的1/2。 您可能需要考虑输出 ACLK 或 SMCLK。 SMCLK 应该能够在没有分频器的情况下直接反映您的 MCLK、不过、您可以直接通过引脚输出 MCLK。 您可以输出的任何时钟都将是系统时钟+部分分频器、因此您将无法输出与主时钟仅几 MHz 的频率。 您可以在 XT2上放置一个 HF XTAL、并通过 ACLK 或 SMCLK 输出该 XTAL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:  

    你好。 感谢您的回答。 请参阅我们客户的反馈。

    "我应该使用哪些引脚/信号来执行建议的操作?"

    请提供建议。 感谢您的支持

    此致、  

    Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    有关引脚说明、请参阅器件数据表第7节、包括不同的时钟可以直接输出到哪些引脚。