This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:潮湿环境中的 MSP430FR5962

Guru**** 2439050 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/935845/msp430fr5962-msp430fr5962-in-a-humid-environment

器件型号:MSP430FR5962

您好 、专家、

一位客户在潮湿环境中使用 MSP430FR5962、发现控制器无法正常工作。 打开壳体、内部壳体表面有一些冷凝、但 PCB 表面没有明显的水滴。 是否有任何方法可以使该器件在潮湿环境中更好地运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保形涂层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barkley、

    感谢您的回复。 我想和大家一起了解一下 MSP430在潮湿环境中的行为。 它是否会在潮湿环境中导致重启问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的不能这么说。 我住在新墨西哥州的沙漠里!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    当水分形成时、水分可能会与 PCB 上的导电污染物发生反应、从而形成短路、在这种情况下、我猜 RST 引脚会发生反应。

    PCB 是水平安装还是逆变器安装?

    Keith 的建议可能是最常见的解决方案。  保形涂层在 IC 和元件上提供了一层绝缘材料、可防止湿气与电路相互作用。

    最好的解决方案是密封外壳、以防止水分首先进入内部。

    您是否可以分享有关该应用的任何其他信息、为什么它可能首先暴露在潮湿环境中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    我听说过您、现在已经有一段时间了、因此我假设您能够找到解决方案。

    我将此主题标记为已解决、但如果您仍需要有关此问题的帮助、您可以重新打开此主题。