请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 我使用的是 SDK 3.20上的 TI-RTOS。 是否有办法在我的程序中获取以太网的吞吐量? 我正在流式传输数据、希望在任何给定时间获取我发送的数据量、这与显示以太网流量 (即50Kbps)的计算机类似。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是 SDK 3.20上的 TI-RTOS。 是否有办法在我的程序中获取以太网的吞吐量? 我正在流式传输数据、希望在任何给定时间获取我发送的数据量、这与显示以太网流量 (即50Kbps)的计算机类似。
谢谢。
您好 Sean、
我不知道这种情况。 我进行了一些搜索、找到了一些可能有所帮助的相关主题。 看起来吞吐量不是由 MSP432E 器件本身测量的、而是可以使用 PC 或外部网络工具进行测量。 其中有几个线程提到了 Wireshark。 我还看到 了 Blaster/blastee、但这似乎受 Linux 操作系统支持、并且尚未移植到 TI-RTOS 等
https://processors.wiki.ti.com/index.php/Demystifying_Ethernet_Performance
CCS/TM4C129XNCZAD:TM4C129XNCZAD Tiva UDP 示例
CCS/MSP432E401Y:MSP432E 与笔记本电脑之间的以太网连接
TM4C1294KCPDT:TM4C1294微控制器中的吞吐量测试
此致、
James