大家好。 我在 MSP430FR5994中遇到 ADC12问题。 我看到相当大的直流和增益偏移。 我已经集成了基于 TLV 的校正因数、但这几乎没有什么影响(大约2LSB)。 这种行为在3个不同的电路板上是可重复的、因此似乎不会出现器件损坏的问题。 我还确认我使用的是正确的 ADC 基准电压。 示例:
物理电压测量、ADC 输入- 2.67V
物理电压测量、Vref - 2.799 (注释源选择为 ADC12_B_VREFPOS_AVCC_VREFNEG_VSS)
预期的 ADC 结果- 3907 (ADC_IN/Vref*4096)
报告的 ADC 结果- 3150
由于直流和增益偏移在所有3个电路板上都是可重复的、因此我觉得我必须错过一些东西。 有什么想法吗?
请参阅下面有关3x 电路板的表格-请注意、输入电压由2.61k 分压桥除以1k 分压桥-但是"预期"计数基于对 ADC 输入引脚电压的物理测量。
Chris