This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2272:在第0页的0x8000写入内存块时出现问题

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/933791/ccs-msp430f2272-trouble-writing-memory-block-at-0x8000-on-page-0

器件型号:MSP430F2272
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我知道这个问题已经发布了、我去了、但可以找到解决方案。

错误:

MSP430:在长度为0x5b10的第0页0x8000处写入内存块时遇到问题:无法写入器件内存
MSP430:文件加载器:验证失败:目标写入0x8000失败
MSP430:GEL:文件:D:\ccs10\MSP430F2272_Test\Debug\MSP430F2272_Test.out:加载失败。


CPU 是 MSP430F2272

CCS 版本10、我今天下载了它。

电压电平为3.28VDC

代码大小:~23K

我尝试了"仅擦除主存储器"和"仅擦除和下载必要段"等选项、但给出了相同的错误。

请就此为我提供帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考:我还尝试过通过 elprotronics PC Utility 擦除全部存储器、但之后 CCS 会给出相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krunal、您好、感谢您的发帖和提供的信息!

    我们有编程软件 UNIFLASH。 您可以尝试使用 Uniflash 擦除 F2272器件(芯片擦除)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    加载*。out 文件时、发生相同的错误。 如果您希望我检查其他内容、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关此错误的更多详细信息:

    [8/22/2020、8:23:34 am] [info] MSP430:执行整体擦除...
    [8/22/2020、8:23:36 AM] [INF] MSP430:抛光偏置
    [8/22/2020、8:23:56 am] [ERROR] MSP430:写入长度为0x62d4的第0页上的0x8000处的存储块时出现问题:无法写入器件存储器
    [8/22/2020、8:23:56 AM] [错误] MSP430:文件加载器:验证失败:目标写入0x8000失败
    [8/22/2020、8:24:16 am] [错误] MSP430:无法运行目标 CPU:无法运行器件(到断点)
    另外、我是否每次需要在调试新 MCU 时都要遵循此过程?

    有关此错误的任何帮助都将非常有用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Krunal

    感谢您的详细反馈! 我想设置 F2272平台来测试 Uniflash 编程过程。 它将需要一些时间。

    同时、我可以看到擦除操作已完成、加载的文件验证失败。 我认为闪存编程目前还没有开始。

    我在此 E2E 论坛上搜索了关键字"Verification Failed+uniflash"。 我认为在下面的 E2E 主题中有一些有用的信息。 您能否检查一下它们并尝试您身边可能的解决方案?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/878631?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Verification%2525252525252520failed%2525252525252520msp%2525252525252520uniflash

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/931385/3449380?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=Verification%20failed%20uniflash#3449380

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试使用 UNIFLASH 擦除内存2-3次、然后它开始工作。 最初、它在编程时(即使在擦除之后)给了我一个错误、但我再次尝试加载*。out 文件、并且成功。

    之后、我移动了 CCS、再次给了我一个错误、我再次尝试、然后它开始工作而不给出错误。 奇怪、但现在它在我开始调试时不会给出任何错误。

    非常感谢...