This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8889-Q1EVM:使用 CCS 对 DRV8889-Q1EVM 上的 MSP430F2617进行编程/调试

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2617, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/933926/ccs-drv8889-q1evm-programming-debugging-the-msp430f2617-on-the-drv8889-q1evm-with-ccs

器件型号:DRV8889-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F2617、 MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

无法  使用 CODE-composer studio、CCS 对开发板上的 MSP430F2617进行编程。

为 VBAT 端子通电、并将随附的微型 USB 电缆 连接到开发计算机。

在尝试编程/调试时、CCS 无法连接到器件。

我没有安装可用于连接和控制电机驱动器的 GUI。 (不需要它。)

操作系统:Windows 10。

CCS: 版本:10.0.00010  

CCS 是否需要安装驱动程序才能在开发 PCB 上安装的 MSP430F2617上进行编程/调试? 或者、套件是否不支持使用 CCS 进行调试?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    该板上的 USB 接口仅用于 UART 通信。  要对 MSP430进行编程、您需要一个 MSP-FET 来连接到 J2上的 JTAG 接头。   

    我正在使用带金属反射器的3D 打印管、我很确定它充满了水。
     
    我将保留测试固件、并稍后使用水流进行测试。