请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-K350QVG-S1 主题中讨论的其他器件:MSP430F5529
你好吗?
我们有显示屏和 MSP430F5529微控制器、我们需要降低背光的亮度以降低总功耗。 我们已经寻找了几种方法来实现它、因为现在我们唯一能做的就是完全关闭它
GPIO_setOutputLowOnPin (LCD_PWM_PORT、
LCD_PWM_PIN);
它来自我们用于控制显示的库(Graphics_Library 3_21_00_00 https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/Graphics_Library/latest/exports/grlib_3_21_00_00.zip)、该显示为 PWM 引脚(端口2.5)发送零或一个、但我们需要介于两者之间的某个东西、而不是完全关闭它。
因此、我们认为、由于 PWM 信号也可以通过该引脚使用计时器 A2.2来实现、如果可以这样做来降低亮度、则可以修改该引脚上 PWM 信号的占空比。
非常感谢、抱歉、我的英语不好。
此致