This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:TX/RCV 信号链上的噪声分析?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/930798/msp430fr6043-noise-analysis-on-tx-rcv-signal-chain

器件型号:MSP430FR6043

团队、

我们是否有有关分析 TX 和 RCV 链上的噪声和 SNR 的文档?

如果不是什么方法(GUI 和 EVM 等要使用的工具、测量类型等)、您建议进行此类分析?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    一种简单的方法是在未连接传感器的情况下捕获和分析 ADC 信号。   

    BR、
    Leo