This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:用于仿真的 MCU (MSP430F5528)变得异常热

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969, MSP430F5528, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/930595/msp-exp430fr5969-mcu-for-emulation-msp430f5528-becomes-abnormally-hot

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528、 MSP430FR5969

我上 个月购买了 MSP-EXP430FR5969。

起初我可以编写程序(LED-BLINK 程序)、但突然我无法编写程序。 当我连接 USB 时、用于仿真的 MCU (MSP430F5528)变得异常热。  
我认为这是一个初始失败。  这种问题是否常见? 您能保证吗? 我从中间站点购买了此 MSP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们对此次负面体验感到非常抱歉。 到目前为止,我们还没有听说过这类问题。 根据您的描述、电路板上似乎有一些损坏的东西。

    您可以尝试的最后一项操作是从调试部分断开 MSP43FR5969、方法是移除与调试部分相连的所有跳线。 如果调试部分中的 F5529没有加热、您知道、这是电路板的 MSP430FR5969部分。 在这种情况下、它可能与您编程到 MSP430FR5969中的某些代码相关、这些代码可能会驱动调试部分的某些输出。 您还可以通过移除电源跳线并在外部为 MSP430FR5969提供限流电源来测量 MSP430FR5969的电流消耗。

    如果结果表明 MSP430FR5969的代码错误、您可以尝试通过从外部提供器件来对其进行重新编程。

    如果指示灯指向电路板损坏、我建议您与供应商交谈、您是从购买电路板的。

    此致

    Peter