This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM 上的水模式

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/928544/evm430-fr6043-water-mode-on-the-evm

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

您好!

我对 EVM430-FR6043有一些问题。

我的客户希望使用水模式测试此 EVM。
但在超声波感应设计中心选择电路板作为“EVM430-FR6043”时,只能选择“气体”模式。 无法将此 EVM 用作水模式吗?
发送频率最高可配置为仅550KHz。 是否无法配置为2000KHz?

此致、
OBA

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    您可以将其设置为"Custom-PCA"和"Device ="MSP430FR6043"。 它将允许您使用水模式。  

    在水模式下、您可以将其设置为2000kHz。

    Srinivas