您好!
我正在使用 MSP430F5529LP 并尝试运行 UART 演示程序。 我有一个通过 mikroBUS 连接到 TI LaunchPad 的 RS485模块。 运行演示时、我看到 UCA0RXBUF 寄存器通过我的笔记本电脑通过 TeraTerm 发送的 RS485电缆接收正确的 ASCII 字符。 但是、我在 TeraTerm 中看不到回波。 可以帮助我找到问题吗? 问题可能在于我的跳线设置、我使用的是默认在 LaunchPad 上配置的跳线设置(RX、TX、5V、3.3V、GND、 SBWDIO、SBWTCK 短接)、但演示不建议如何配置这些。 我还在下面显示了我在 TeraTerm 中使用的设置。
注意:RS485咔嗒板模块使用引脚在 TX/Rx 模式之间切换。 该引脚位于端口2.1上(这是 mikroBUS 连接器的 PWM1)。
注意:在 TI 微控制器方面、我也是新手。