This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-OPTICALWATERMTR:示例代码中的 LPM3

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-OPTICALWATERMTR, EVM430-FR6989
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1198401/tidm-opticalwatermtr-lpm3-in-example-code

器件型号:TIDM-OPTICALWATERMTR
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6989

大家好、我是为 MSP430开发固件的新手、我有 EVM430-FR6989 并制造 了 TIDM-OPTICALWATERMTR 板。 当我测试 EVM 代码时、一切都按预期工作、但是当我对  TIDM-OPTICALWATERMTR 的示例代码进行编程时、MSP430 进入 main.c 第125行的 LPM3、但它 未初始化 ESI 模块、它如何退出 LPM3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想它正在等待您按下连接到 P1.2的"四向导航开关"。 [参考 EVM430-FR6989用户指南(SLAU611)第2.3.4节]尽管我没有找到 ISR (Port1_vector),但我看到在 init()中启用了 P1IE.2;它所做的可能就是 LPM3_exit。